This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J57EVM:TSW14J57 EVM 固件下载失败

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/812537/tsw14j57evm-tsw14j57-evm-firmware-download-failed

器件型号:TSW14J57EVM

尊敬的:

目前、我的客户正在使用 TW14J57评估 TI RFIC。 他们在 TSW14J57方面遇到了一些问题。 请帮帮我。 谢谢。

他们成功连接了 HSDC 中的 EVM。 当他们尝试下载固件时、HSDC 指示"批量传输失败"。 12V 电流限制设置为5A。 我们使用的固件是 TSW14J57RevE_16L_Xcvr_ADCDDRDACBRAM.RBF。 该误差是什么意思、我可以对此误差做什么?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请发送 GUI 的屏幕截图。 发生这种情况时、LED 的 D1-D8的状态是什么。 所有蓝色电源监控 LED 是否亮起?

    此致、

    Jim