This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]Δ-Σ 评估软件:器件区域中未显示寄存器映射

Guru**** 2912410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/812126/faq-delta-sigma-evaluation-software-no-register-maps-are-shown-in-device-region

器件型号:ADS1261EVM

Hallo、

我的 Deta-Sigma ADC 评估显示器件区域中没有寄存器映射。 状态为 Hardeware Connected Ready (已连接硬件就绪)、在控制台上我看到设备 ID 和固件 ID。

首先安装评估、然后手动安装器件封装和驱动器。

我的系统是 Windows 10、它运行的是 wthout Admin 权限。 安装完成了 Admin for Me。

我对吗、如果器件被识别、寄存器映射应该自动显示?

如果不是,权限可能会有问题吗?

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    当一个用户安装了主应用程序、另一个用户安装了器件包时、Delta-Sigma 评估软件存在链接问题。 可以通过更改用户目录设置来解决此问题...

     

    1. 确定设备软件包的安装位置。 它可能安装在 C:\Users\的管理员帐户下 \Documents\DSEvalSW\Devices
      1. 如果您的用户帐户无法访问此位置、您可能需要由管理员将其复制到公共文件夹

      2. 您可以更新注册表设置(通过在命令提示符下运行 regedit)以更改设备软件包安装目录,然后重新安装设备软件包。 设置设备包安装目录的注册表项为:
        HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Nodes\Texas Instruments\Delta-Sigma ADC Evaluation Software\DeviceLocation

      3. 复制或保存此路径。 这是提取器件包的父文件夹。
         

    1. 打开 Delta-Sigma ADC 评估应用程序、单击 File 选项卡、然后选择 Options、如下所示:



    2. 更新用户目录以指向安装了设备软件包的新父文件夹。 如果您更改了注册表项(在上面的步骤1b 中)、然后重新安装了 EVM 器件包、则将 DeviceLocation 注册表项值复制到用户目录文本框中。

    3. 单击确定保存新的用户目录设置、然后关闭并重新启动 Delta-Sigma ADC 评估应用程序。 现在、它应该在正确的文件夹中查找器件封装信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Chris、

    感谢你的帮助。 问题是必须在管理员帐户中安装 Device Pakage。 如果安装在仅具有管理员权限的用户帐户中、则说明文件中没有新的设备文件夹。

    此致

    Martin