This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:在50MHz 采样率下未检测到外部触发器

Guru**** 2586905 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5474

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/811885/tsw1400evm-external-trigger-not-detected-for-50-mhz-sample-rate

器件型号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他器件:ADS5474

我正在使用带 ADS5474评估模块的 TSW1400EVM。 我评估的设计的采样率为50MHz。 当我尝试使用激活了"ARM on next capture button press"的外部触发选项触发采集时、触发事件的检测非常不一致。 有时检测到触发、有时软件会放弃并提示未检测到触发。 当我将采样时钟加速至400MHz 时、100%的时间检测到触发器。 我想我缺少关于如何检测触发信号的信息、或者可能是我的信号发生了超时。 我用作外部触发器的信号与采样时钟异步、是周期120ms、脉宽1.5us 的周期性脉冲序列、具有5ns 的边沿转换。 此外、该触发信号的逻辑高电平和低电平分别为3.3V 和0V。 您能告诉我该信号是否合适、如果合适、还有什么原因会导致50MHz 采样率下缺少触发器检测?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christopher、

    我们将对此进行研究。 就我所能说的、您正在做的一切都是正确的。 您能否尝试仅发送一个脉冲? 不确定为什么要使用具有触发模式的脉冲序列。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

            感谢您的回答。 我使用 ADS5474捕获每120ms 重复一次的 ARB 波形。 我需要第一个 ADC 样本具有确定性、因此我使用来自 ARB 的同步输出作为外部触发器-脉冲序列是由于我正在捕获的 ARB 波形中的周期而产生的。

    感谢您推荐单脉冲测试、当采集系统未看到触发器序列时、它似乎能够完美触发。 我想固件很难确定要使用哪个边缘?

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    TSW1400用于 ADS5474的固件已过时、触发模式从未与此器件完全集成。 这是可能会更新的内容、但我没有时间范围。 我建议现在使用单个脉冲。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

           在进一步实验之后、似乎不再检测到单个脉冲触发器。 我已经完全关闭了评估板和主机的电源、但没有任何效果。 在您之前的帖子中、您说这是一个调查。 是否有人了解为什么会发生这种反常行为以及我如何能够解决这种行为?

    Chris  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    您的发现说明了我们的固件团队的想法。 此部件不支持触发模式。 由於人手及预算有限,这是我们在短期内无法进行的工作。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。 如果您能以任何方式证明我们在该项目上花费时间和金钱是合理的、我们可能会重新考虑。 您是否有机会使用我们较新的 ADC 之一?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

         ADS5474的目标有三个原因:

    (1)此转换器具有符合空间要求的版本

    (2)它至少具有14位分辨率

    (3)它可以以50MHz 的速率采集样本

    如果您可以推荐满足这些标准的不同转换器、我们可能会考虑它。  

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    应用是什么? 谁是最终客户? 如果这样做、每年会购买多少台设备?

    此致、

    Jim