This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1232温度漂移

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1232, ADS1131, ADS1262, ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/811507/ads1232-temperature-drift

器件型号:ADS1232
主题中讨论的其他器件: ADS1131ADS1262ADS1261

您好!

在基于 ads1232参考设计的体重秤产品上、我做了一个实验来反转激励极性、测量范围为0到50 Celsious。 我这样做是因为我想了解系统在这些温度范围内的行为、以便将产品升级为使用交流激励。

测量结果表明、与在具有正常极性的相同温度下测量值相比、这些温度引起的漂移要小得多(约1/3)。 这有什么意义吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Theodore、

    您不应仅由于输入极性的变化而看到任何差异。  您的实验是否使用相同的 ADS1232?  您是否只是将电线换掉、而其他的一切都保持不变?  您能否共享您在这两种情况下看到的数据?  您如何为漂移实验(烤箱、热流等)应用温度?

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。
    我使用同一个板、仅交换激励线和测试、方法是每10分钟测量一次系统并使其深度睡眠。 电池供电、负载单元为 zemic L6E3
    首先在冰箱里待了4个小时,然后在阳光下再待4个小时。
    我已经仔细检查了结果。
    同时、我对使用 ADS1131的旧板执行相同的测量、结果相同!
    对于 ADS1232、PGA = 1时、我仅排除2个位(从24位中)。

    以下是我在反极性条件下得到的结果:

    您将注意到、反极性的电重量最大偏差约为16点、而正常极性的最大偏差为38点。 (由于每个电气点代表100Kgr 负载单元的12 gramms、因此差异很大)

    -361 31.
    -364 30.
    -362 9.
    -363 8.
    -365 8.
    -366 7.
    -366 6.
    -367 5.
    -367 4.
    -368 4.
    -368 5.
    -368 6.
    -369 5.
    -369 4.
    -369 3.
    -370 3.
    -370 3.
    -370 4.
    -369 5.
    -370 4.
    -370 3.
    -370 2.
    -372 2.
    -373 26.
    -372 26.
    -372 27.
    -371 27.
    -371 27.
    -370 27.
    -371 27.
    -370 27.
    -370 27.
    -370 27.
    -369 27.
    -369 27.
    -369 27.
    -369 27.
    -368 27.
    -369 27.
    -368 27.
    -368 27.
    -368 27.
    -368 27.
    -368 27.
    -368 27.
    -368 27.
    -368 27.
    -368 27.
    -368 27.
    -368 27.
    -368 27.
    -368 27.
    -368 27.
    -368 27.
    -368 27.
    -368 27.
    -368 27.
    -368 27.
    -368 27.
    -368 27.
    -368 27.
    -368 27.
    -368 27.
    -368 27.
    -368 27.
    -368 27.
    -368 27.
    -368 27.
    -368 27.
    -367 27.
    -368 27.
    -368 27.
    -368 27.
    -367 27.
    -368 27.
    -368 27.
    -368 27.
    -367 27.
    -367 27.
    -368 27.
    -368 27.
    -368 27.
    -368 27.
    -367 27.
    -368 27.
    -367 27.
    -368 27.
    -367 27.
    -368 27.
    -368 27.
    -367 27.
    -368 27.
    -367 27.
    -368 27.
    -368 27.
    -367 27.
    -368 27.
    -368 27.
    -368 27.
    -367 27.
    -367 27.
    -368 27.
    -367 27.
    -368 27.
    -367 27.
    -367 28.
    -369 31.
    -369 36.
    -369 37.
    -369 39.
    -369 38.
    -368 38.
    -367 37.
    -367 40.
    367 38.
    -366 36.
    -366 34.
    -366 34.
    -366 34.
    -367 34.
    -367 32.
    -367 32.
    -367 32.
    -366 32.
    -366 31.
    -366 32.
    -365 32.
    -366 31.
    -366 31.
    -365 30.
    -365 36.
    367 38.
    -366 33.
    -365 38.
    -365 38.
    -364 38.
    -365 37.
    -365 37.
    -365 38.
    -366 37.
    -366 37.
    -365 38.
    -366 36.
    -364 35.
    -366 45.
    -363 41.
    -365 39.
    -365 36.
    -364 35.
    -365 45.
    -365 46.
    -365 46.
    -365 45.
    365 47.
    -366 38.
    -366 38.
    -365 38.
    -364 46.
    -363 47.
    -366 46.
    -363 42.
    -364 26.
    -364 14.
    -364 13.
    -364 12.
    365 11.
    -365 9.
    -366 9.
    -367 8.
    -367 8.
    -367 7.
    -367 7.
    -368 7.
    -369 7.
    -370 3.
    -370 - 1
    -371-2.
    -373-2.
    -374-2.
    -375 -2
    -376-2.
    -377-2.
    379 -2
    -377-2.
    -378 -2
    -376-2.
    -377-2.
    -380-2.
    -380-2.
    -381-2.
    -381-2.
    -380-2.
    -381-2.
    -381-2.
    -381-2.
    -381-2.
    -381-2.
    -377 -1
    -377-2.
    -380-2.
    -380-2.
    -381-2.
    -381-2.
    -380-2.
    -381-2.
    -381-2.
    -381-2.
    -381-2.
    -381-2.
    -374 6.
    -375 6.
    -374 6.
    -374 6.
    -374 6.
    -374 6.
    -374 5.
    -374 5.
    -374 5.
    -374 5.
    -374 5.
    -374 5.
    -374 5.
    -374 5.
    -374 5.
    -374 4.
    -374 5.
    -374 5.
    -374 5.
    -374 5.
    -374 4.
    -374 4.
    -375 4.
    -374 4.
    -374 4.
    -374 4.
    -374 4.
    -374 4.
    -374 3.
    -374 3.
    -374 3.
    -374 3.
    -374 3.
    -374 3.
    -374 3.
    -374 3.
    -375 3.
    -374 2.
    -374 3.
    -375 2.
    -374 2.
    -375 2.
    -374 2.
    -374 2.
    -374 2.
    -374 2.
    -375 2.
    -374 2.
    -374 2.
    -374 2.
    -374 2.
    -375 2.
    -374 2.
    -373 25.
    -372 26.
    -372 27.
    -372 27.
    -371 28.
    -371 28.
    -371 28.
    -370 28.
    -370 29.
    -369 28.
    -369 29.
    -368 29.
    -368 29.
    -368 29.
    -368 29.
    -368 29.
    367 29.
    -367 30.
    -367 30.
    -367 30.
    -367 30.
    -367 30.
    -366 30.


    以下是我在正常极性下得到的结果:
    电气重量- 温度
    -373 30.
    -376 30.
    -370 2.
    -364 0
    -360 -1
    -356 -1
    -354-1.
    -352-2.
    -350-2.
    -348-2.
    -347-2.
    -346 -2
    -345 -2
    -345 -2
    -345 -2
    -345 -1
    -346 -1
    -346 -2
    -345 -2
    -344-2.
    -344-2.
    -371 34.
    -374 39.
    -379 42.
    -383 41.
    -383 41.
    -384 41.
    -383 40.
    -382 37.
    -381 36.
    -381 35.
    -380 35.
    -379 34.
    -380 35.
    -378 33.
    -378 34.
    -378 33.
    -377 30.
    -376 29.
    -375 28.
    -375 27.
    -373 27.
    -373 26.
    -373 26.
    -373 26.
    -372 26.
    -372 26.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Theodore、

    如何确定 ADS1232的温度?  此外、您提供的数字也不能告诉我太多信息。  通过查看 ADC 的原始代码而不是计算值、我可以更轻松地确定正在发生的情况。  

    对于这些测试、称重传感器上是否存在任何负载?  或者这是0负载条件吗?  此外、您是否在为 ADS1232加电后启动过偏移校准?  如果您不对输入进行斩波以去除偏移、则应始终启动偏移测量。

    您是否确定了称重传感器的偏移量是多少?  如果称重传感器有偏移、则在交换激励导线时、也会颠倒偏移。  您看到的一些"松脱"影响差异可能与称重传感器偏移有关。

    ADS1232偏移漂移不是由称重传感器输入或激励的极性决定的。  ADS1232偏移漂移与 PGA 的漂移有关。 在这里、您可以在适当的输入共模内将输入短接在一起、然后循环温度以确定 ADS1232偏移漂移。  

    另一项可能是拼写错误。  在您的帖子中、您说您使用的增益为1、这是正确的吗?  增益为1会旁路 PGA 并降低 ADS1232的输入阻抗。  由于称重传感器的输出非常小、因此很难使用增益1来确定性能。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    如何确定 ADS1232的温度?  此外、您提供的数字也不能告诉我太多信息。  通过查看 ADC 的原始代码而不是计算值、我可以更轻松地确定正在发生的情况。  

    我使用外部温度传感器。 这些是来自 ADC 的原始代码、"步速"之后是环境温度

    对于这些测试、称重传感器上是否存在任何负载?  或者这是0负载条件吗?  此外、 您是否在为 ADS1232加电后启动过偏移校准?  如果您不对输入进行斩波以去除偏移、则应始终启动偏移测量。

    称重传感器上没有负载。) 负载条件。 我从不会启动 ADS1232的偏移校准。  

    您是否确定了称重传感器的偏移量是多少?  如果称重传感器有偏移、则在交换激励导线时、也会颠倒偏移。  您看到的一些"松脱"影响差异可能与称重传感器偏移有关。

    当然。 我还向称重传感器制造商征求了他们的意见

     ADS1232 偏移漂移不是由称重传感器输入或激励的极性决定的。   ADS1232 偏移漂移与 PGA 的漂移有关。 在这里、您可以在适当的输入共模内将输入短接在一起、然后循环温度以确定 ADS1232offset漂移。

    另一项可能是拼写错误。  在您的帖子中、您说您使用的增益为1、这是正确的吗?  增益为1会旁路 PGA 并降低 ADS1232的输入阻抗。  由于称重传感器的输出非常小、因此很难使用增益1来确定性能。

    是的、我使用增益1来降低噪声、并接受分析。  

    此致

    Theodore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否认为反极性会导致任何意外问题、因为我计划从现在开始使用此设置来提供体重秤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Theodore、

    我能不能问您希望通过使用交流激励斩波激励极性来获得什么?  您可能无法获得与所需的工作量相关的预期结果。  交流激励只会消除称重传感器的误差和偏移。  它不会影响最有可能占主导地位的 ADS1232偏移。

    我对您的测量和方法有疑虑。  在这两个极性中、您都显示了非常相似的数字。  您说过、对于 ADS1131和 ADS1232、您会看到"相同的结果"。  这意味着什么?  ADS1131具有64位和18位的固定增益。  ADS1232的增益为1位和24位。

    您告诉我、给定的值是原始 ADC 代码、但您在前面说过、您从 ADS1232结果中删除了2位。  因此、有几件事情不会累加。  ADS1232的最低噪声是应用增益时的噪声。  这似乎是向后的、但输入参考噪声实际上随着增益而降低。  的确、更多代码似乎存在噪声、但一个代码的值会改变分辨率。  请注意 ADS1232数据表第5页上的噪声表、以及随着增益的增加、峰间噪声如何降低。  因此、如果您想要最低噪声、您的测试应该使用128增益。

    当您说"每10分钟对系统进行深度睡眠"时、这是否意味着您要关闭 ADS1232或使用 PDWN 引脚将 ADS1232置于断电模式?  激励又如何呢?  这是否被关闭?

    当您将系统从"深度睡眠"状态中退出时、您的启动过程是什么?  我强烈建议您在所有电源稳定且基准电压达到稳定电压后、在 ADS1232上电时进行偏移校准。  当 ADS1232接收26个或更多 SCLK 时、偏移校准开始。  这会将任何 ADS1232偏移置于转换的噪声级别。  测量的任何偏移将是称重传感器的空载偏移。

    如果每次将 ADS1232从"深度睡眠"状态中退出时发出偏移校准、则应移除 ADC 的温度偏移和漂移。  您可能会看到、这比使用交流激励具有更多的值、交流激励需要多个测量值和多个时间来实现输入趋稳。

    我强烈建议使用 ADS1262和交流激励来阅读 TI 设计。

    http://www.ti.com/tool/TIPD188

    您可能还需要查看 ADS1261、它具有用于使用交流激励的内置 GPIO 控制以及用于消除 PGA 失调电压的输入斩波功能。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能不能问您希望通过使用交流激励斩波激励极性来获得什么?  您可能无法获得与所需的工作量相关的预期结果。  交流激励只会消除称重传感器的误差和偏移。  它不会影响  最有可能占主导地位的 ADS1232偏移。

    应用只是蜂窝上的重量标度、这意味着在户外条件下负载稳定。 我认为温度校正将是一个很好的功能。

    我对您的测量和方法有疑虑。  在这两个极性中、您都显示了非常相似的数字。  您说 过、对于 ADS1131 和 ADS1232、您会看到"相同的结果"。  这意味着什么?   ADS1131 具有64位和18位的固定增益。   ADS1232 的增益为1位和24位。

    我的错误。 我是指相同的偏差。

    您告诉我、给定的值是原始 ADC 代码、但您在前面说过、 您从 ADS1232 结果中删除了2位。  因此、有几件事情不会累加。   ADS1232的最低噪声 是应用增益时的噪声。  这似乎是向后的、但输入参考噪声实际上随着增益而降低。  的确、更多代码似乎存在噪声、但一个代码的值会改变分辨率。  请注意 ADS1232 数据表第5页上的噪声表、以及随着增益的增加、峰间噪声如何降低。  因此、如果您想要最低噪声、您的测试应该使用128增益。

    我只从原始数据中排除2个位。 我认为、增益越低、结果就越好。 我没有查看数据表。  

    当您说"每10分钟对系统进行深度睡眠"时    、这是否意味着您要关闭 ADS1232或使用 PDWN 引脚将 ADS1232置于断电模式?  激励又如何呢?  这是否被关闭?

    是的。 PWDN 和使用模拟开关的激励。

    当您将系统从"深度睡眠"状态中退出时、您的启动过程是什么?  我强烈建议您  在所有电源稳定且基准电压达到稳定电压后、在 ADS1232上电时进行偏移校准。   当 ADS1232 接收26个或更多 SCLK 时、偏移校准开始。  这会将任何 ADS1232 偏移置于转换的噪声级别。  测量的任何偏移将是称重传感器的空载偏移。

    如果每次  将 ADS1232从"深度睡眠"状态中退出时发出偏移校准、则应移除 ADC 的温度偏移和漂移。  您可能会看到、这比使用交流激励具有更多的值、交流激励需要多个测量值和多个时间来实现输入趋稳。

    我低估了 ads1232的偏移校准值。 我将开始处理此问题、准备好后、我将返回以获得结果。

    非常感谢 Bob 的帮助。

    Theodore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能不能问您希望通过使用交流激励斩波激励极性来获得什么?  您可能无法获得与所需的工作量相关的预期结果。  交流激励只会消除称重传感器的误差和偏移。  它不会影响  最有可能占主导地位的 ADS1232偏移。

    应用只是蜂窝上的重量标度、这意味着在户外条件下负载稳定。 我认为温度校正是一个很好的功能。

    我对您的测量和方法有疑虑。  在这两个极性中、您都显示了非常相似的数字。  您说 过、对于 ADS1131 和 ADS1232、您会看到"相同的结果"。  这意味着什么?   ADS1131 具有64位和18位的固定增益。   ADS1232 的增益为1位和24位。

    我的错误。 我是指相同的偏差。

    您告诉我、给定的值是原始 ADC 代码、但您在前面说过、 您从 ADS1232 结果中删除了2位。  因此、有几件事情不会累加。   ADS1232的最低噪声 是应用增益时的噪声。  这似乎是向后的、但输入参考噪声实际上随着增益而降低。  的确、更多代码似乎存在噪声、但一个代码的值会改变分辨率。  请注意 ADS1232 数据表第5页上的噪声表、以及随着增益的增加、峰间噪声如何降低。  因此、如果您想要最低噪声、您的测试应该使用128增益。

    我只从原始数据中排除2个位。 我认为、增益越低、结果就越好、无需查看数据表。

    当您说"每10分钟对系统进行深度睡眠"时    、这是否意味着您要关闭 ADS1232或使用 PDWN 引脚将 ADS1232置于断电模式?  激励又如何呢?  这是否被关闭?

    是的。 PWDN 和使用模拟开关激励。

    当您将系统从"深度睡眠"状态中退出时、您的启动过程是什么?  我强烈建议您  在所有电源稳定且基准电压达到稳定电压后、在 ADS1232上电时进行偏移校准。   当 ADS1232 接收26个或更多 SCLK 时、偏移校准开始。  这会将任何 ADS1232 偏移置于转换的噪声级别。  测量的任何偏移将是称重传感器的空载偏移。

    如果每次  将 ADS1232从"深度睡眠"状态中退出时发出偏移校准、则应移除 ADC 的温度偏移和漂移。  您可能会看到、这比使用交流激励具有更多的值、交流激励需要多个测量值和多个时间来实现输入趋稳。

    我低估了 ads1232的偏移校准值。 我将开始处理此问题、准备好后、我将返回以获得结果。

    非常感谢 Bob 的帮助。

    Theodore