This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1675:数据速率设置和 AD 转换速率

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1675

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/812001/ads1675-data-rate-setting-and-ad-conversion-rate

器件型号:ADS1675

您好!

ADS1675参考文档中的表1。 噪声性能、它会在 fclk 为32MHz 时说明数据速率。 因此、我认为通过降低 fclk、我可以降低数据速率。

DRATE 位为001时、是否可以进行以下操作? 如果没有、是否有方法将数据速率设置为320kSPS?

fclk = 20.48MHz

数据速率= 320kSPS

AD 转换数据= 24位

AD 转换速率= 7.68MHz

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎来到 TI e2e 社区。

    是的、您可以以较低的速率运行主时钟以调整输出数据速率。

    您将需要以 DRATE 模式010运行、该模式的过采样率为64。  (500kSPS 数据速率、fclk=32MHz)

    320ksps 所需的时钟速率将为64*320ksps=20.48MHz。  这将提供24b 转换数据。  输入调制器速率将等于 Fclk、在本例中为20.48MHz。

    此致、
    Keith N.
    精密 ADC 应用