This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7844:ADs7844忙信号

Guru**** 2664915 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/810319/ads7844-ads7844-busy-signal

器件型号:ADS7844

您好!

我的客户正在使用 ADS7844、您能帮助澄清以下问题吗?

控制字节完成后、如果   没有 DCLK、BUSY 信号何时会变为低电平?

如果 DCLK 被立即提供、控制字节完成后的 BUSY 信号状态是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.一旦器件完成对控制字节的读取、BUSY 信号将变为低电平、数据表不会给出具体的时间长度。 我需要对此进行更深入的探究。

    2.在 BUSY 为高电平时不应发送时钟脉冲。 器件在此期间进行转换、如果输出随时钟移出、则会导致输出数据损坏。

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

    您是否获得了问题1的结果?

    我认为 BUSY 引脚"高电平"表示空闲、而低电平表示"忙"。  您是否认为这意味着忙?  此外、我还需要您的帮助来澄清问题2。

    BR

    小威

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、让我重新回答您的问题。

    如果没有 SCLK 脉冲、BUSY 信号将不会变为低电平。  需要 SCLK 脉冲 为 DOUT 和输入的输出计时。 因此、如果未提供 SCLK、BUSY 将不会变为低电平。

    您对忙状态正确无误、我们仍在研究器件在控制字节后需要多长时间。 这是一个较旧的器件、信息有限。 现在的想法是、如果立即提供 SCLK、器件应提供 DOUT 数据、无需在控制字节后等待输出 DOUT 数据

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有新信息。 在控制字节之后、BUSY 将在一个时钟周期内脉冲高电平、然后 MSB 将就绪。

    在控制字节之后、器件不需要是为 BUSY 变为高电平而发送的时钟脉冲、但在 MSB 预计之前、应该有一个时钟周期的等待周期。

    来回道歉

    此致

    Cynthia