This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1204-Q1:使用 SINC 滤波器时、我们如何看待有效位。

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/812127/amc1204-q1-how-do-we-think-the-effective-bit-when-using-sinc-filter

器件型号:AMC1204-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC1204

尊敬的 Σ-Δ ADC 团队:


在 ASIC 中使用 AMC1204和 Sinc 滤波器的电流系统。
在这种情况下、整个系统的有效位是否用于通过公式(K * log (2) M)进行计算?
(K 表示正弦滤波器的因数、M 表示抽取)
否则、它只是应用 ENOB 吗?

请告诉我您的建议是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tosh、

    AMC1204数据表参考应用手册 SBAA094 -该文档中的表1为您提供二阶调制器的理想 SNR 并提供您可以实现的 ENOB。