This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:导联脱落检测

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293, ADS1298, ADS1294, ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/811359/ads1293-lead-off-detection

器件型号:ADS1293
主题中讨论的其他器件: ADS1298ADS1294ADS1292

不过、我打算使用 ADS1293、但在浏览论坛时、我发现 了此主题

我想在此强调一点、尤其是 Brian

"很明显、当电极和患者之间的接触阻抗非常高时、该器件会测量数据。 这在使用干电极时特别麻烦。"


我想知道 ADS1293的导联脱落检测是否存在 Brian 注释中提到的问题、是否存在任何解决方法。

我真的很想使用导联脱落检测功能、因此有关这方面的任何信息都很有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alwyn、

    链接线程关于 ADS1293。 使用湿电极和/或砂纸刮擦皮肤可实现较低的接触阻抗电极连接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    通常、ADS1293导联脱落检测仍然有效、但在电极-皮肤阻抗超过特定阈值时会出现问题。 是这样吗?

    我需要知道该问题是否仅与 ADS1293相关、或者一般而言、ADS1292、ADS1294和 ADS1298都将面临类似的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只是尝试将此主题上调、因为没有收到我最后一个问题的回复。 如果有 TI 专家能够澄清此问题是否仅影响 ADS1293、那么它将帮助我选择另一个芯片、如 ADS1294。

    TIA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alwyn、

    很抱歉耽误你的回答,那是周末。  

    当电极接触阻抗过高时、任何导联脱落检测系统都将出现问题-极端的情况是电极完全断开。 此处需要注意的主要因素是激励电流- ADS1293支持8nA 至2040nA 的电流、而 ADS1298支持 6、12、18、24nA 的激励电流。 建议在不违反患者保护规范的情况下使用尽可能高的导联脱落电流。