This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299EEGFE-PDK:ads1299eegfe-PDK 与 Arduino UNO 的 SPI 接口。

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299EEGFE-PDK, ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/812171/ads1299eegfe-pdk-spi-interfacing-of-ads1299eegfe-pdk-with-arduino-uno

器件型号:ADS1299EEGFE-PDK
主题中讨论的其他器件: ADS1299

我正在从事一个项目、其中包括 ADS1299EEGFE-PDK 与 Arduino UNO 的 SPI 接口。

我需要此 SPI interfacing.please 帮助的引脚连接和软件程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pryna:

    感谢您的发帖、欢迎加入论坛!  

    该线程(以及线程内的线程)应该有所帮助!  https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/783636

    由于您要将我们的器件与非 TI 产品连接、因此这是我们可以提供的帮助范围。

    但是、如果您对 ADS1299有具体问题、请随时创建新帖子!