This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80501:dac80501

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC80501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/812141/dac80501-dac80501

器件型号:DAC80501

您的新 DAC80501有问题

 
我的布局是具有8个引脚的微型封装、焊好 了。 我已经换过两次设备了!!!!但结果相同。
我使用的是 SPI 总线
 

我可以打开和关闭基准电压、这意味着我的 SPI 总线正确:
代码:0x30 0x01 0x00和0x30 0x00 0x00 工作正常。

我的 VDD 为3.3V、我使用内部 Vref。

我将增益正确设置为1:0x04000

但绝不会有任何输出!



但我无法输出任何数据!

我用第二个器件和现在的第三个器件测试了这种情况、它们的行为始终相同。
 

输出数据代码:0x08 0x?? 0x???,其中? 是要输出的十六进制值。
我所获得的器件(我现在测试了3个具有相同行为的器件)不起作用。

或者要设置什么????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DAC80501现在工作:

    但我必须设置 REF-DIV!!! 设为1、否则无输出。

    这显然不是文档!

    请添加以下内容:

    代码为:0x040100或040101