您好!
我使用的是 ADS1256。 但我对数据速率和采样率的定义有点困惑。
数据表中的大多数速度信息用数据速率(每秒样本数)进行了描述、我想这与采样理论中的采样率不同。
据我所知、采样率应快于最大频率。 至少两倍的输入信号。
如何定义 ADS1256的采样率? 是能够使用表中的循环吞吐量定义采样率。 14?
如果 执行数据采集的代码的循环速率为1kHz (即使 循环吞吐量为4.372kHz)、这种情况下的采样率是多少?
是与表相关的 ADS1256的采样率。 9?
很抱歉、我的问题未得到很好的总结、但关键问题是如何定义采样率。
谢谢!!!
Sang Heon。
**这是另一个问题。
根据表。 4个周期的吞吐量在30、000SPS 数据速率下为4.374kHz、 我能否理解这些值、因为即使 我只使用一个通道、采集(转换)数据和传输数据(以4.374kHz 的控制速率传输到 MCU)之间仍存在延迟(延迟)? 如果我的理解是正确的、 ADS1256在高数据速率下始终存在一些延迟(延迟)。 我是对的吗?
**另一种意见。
我没有提到 转换类型(连续 或单次转换)。 我认为情况会因转换类型而异。 对于连续转换、可能会有延迟、但对于单次转换、可能不会有延迟。 我认为单次转换的采样率将取决于 MCU 在降采样概念上的控制速率(环路速率)。 我是对的吗?