This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS130E08:如何设置 ADS130E08的菊花链

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS130E08, ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/811654/ads130e08-how-to-set-up-the-daisy-chain-of-ads130e08

器件型号:ADS130E08
主题中讨论的其他器件: ADS131E08

您好!

客户希望使用具有菊花链连接的器件。 根据数据表、
描述了它可以通过 CONFIG1寄存器的 DAISY_IN 位进行设置。
但是、CONFIG1寄存器中不存在 DAISY_IN 位。

客户如何设置菊花链连接设置?

此致、
DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DDDOOR、

    我将向您推荐以下帖子:

    ADS130E08确实支持菊花链、我认为这是数据表中尚未更正的疏忽。 如果您有具体问题、请参阅 ADS131E08数据表。


    吴约瑟