This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8548:ADS8548、单电源问题

Guru**** 2766885 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/810831/ads8548-ads8548-single-power-supply-problem

器件型号:ADS8548

您好,

使用 ADS8548时、其 HVDD 和 HVSS 分别连接至5V 和0V、并确保输入模拟信号处于0V~5V 范围内(AVDD 和 DVDD 分别连接至5V 和3.3V)、

我想问、这种用法是否会损坏 ADS8548并导致其他问题。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

    感谢您的发帖!

    HVSS 必须设置在-16.5V 和-5V 之间。HVSS = 0V 不应损坏器件、但这超出了电气特性表中的限制范围、并可能导致性能下降。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryan,

    谢谢,另一个问题。

    如果输入模拟信号低于 HVSS、是否存在任何异常或功能正常?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neal -请参阅数据表中的绝对最大额定值表。

    此致、

    Ryan