请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1299 大家好、
我在 ADS1299周围构建了一个类似 ECG 的设计、具有参考电压、但我想到了一些问题:
- 当我通过互联网进行搜索时、我看到了大量的设计、其中在输入和 GND 之间的输入上施加了一个低通 RC 滤波器、我知道、它用于 CMRR、 但在 ADS1299数据表中、典型应用要求在输入(INxP)和 SRB1 (例如信号公共)之间使用电容器。 但我不记得、在采用"传统"差分滤波器的设计中、例如:从 INxP 和 SRB1将电容器滤向 GND、在这两个信号之间增加一个电容器、甚至是施加一个新的 X2Y (差分)电容器。
问题是:在设计考虑因素/经验法则中、应如何处理对或两者之间的应用? - 为了抑制共模噪声、在裸片上集成了一个偏置放大器、该配置允许仅将 PGA 的负输入或正输入用作偏置反馈。 对我来说,使用这两种方法都是合乎逻辑的,但根据我的测量结果,使用(-)输出只能获得最佳结果。
问题是:何时应该使用(+)、(-)或者两个输出来生成偏置。 - ADS1299也可由单电源或双极电源供电。 对于电池供电的应用、单极电源让我听起来更便宜、更简单、更可靠
问题是:使用双极或单极电源的优缺点是什么?
此致、
Norbert