This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:ADS1299输入和偏置

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/811725/ads1299-ads1299-input-and-bias

器件型号:ADS1299

大家好、

我在 ADS1299周围构建了一个类似 ECG 的设计、具有参考电压、但我想到了一些问题:

  1. 当我通过互联网进行搜索时、我看到了大量的设计、其中在输入和 GND 之间的输入上施加了一个低通 RC 滤波器、我知道、它用于 CMRR、 但在 ADS1299数据表中、典型应用要求在输入(INxP)和 SRB1 (例如信号公共)之间使用电容器。 但我不记得、在采用"传统"差分滤波器的设计中、例如:从 INxP 和 SRB1将电容器滤向 GND、在这两个信号之间增加一个电容器、甚至是施加一个新的 X2Y (差分)电容器。
    问题是:在设计考虑因素/经验法则中、应如何处理对或两者之间的应用?
  2. 为了抑制共模噪声、在裸片上集成了一个偏置放大器、该配置允许仅将 PGA 的负输入或正输入用作偏置反馈。 对我来说,使用这两种方法都是合乎逻辑的,但根据我的测量结果,使用(-)输出只能获得最佳结果。
    问题是:何时应该使用(+)、(-)或者两个输出来生成偏置。
  3. ADS1299也可由单电源或双极电源供电。 对于电池供电的应用、单极电源让我听起来更便宜、更简单、更可靠
    问题是:使用双极或单极电源的优缺点是什么?

此致、

Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norbert、

    感谢您发帖。

    1. 差分滤波器可在您努力满足 CMRR 性能时提供帮助。 通常、差分截止频率的设计值比每个输入上的共模滤波器低1十倍。 共模滤波器仍然有助于衰减共模信号(顾名思义)。 使用差分滤波器时应小心、因为电极的高阻抗可显著降低-3dB 频率。  如果您的设计中有两种类型的电容器的空间、则47pF 和470pF 分别是一个很好的起点。
    2. 每个通道的(+)和(-)输入引脚连接到放大器的同相输入端。 每个通道上使用两个放大器、其输出在仪表放大器配置中连接在一起。 因此、无论您启用 BIAS_SENSP 还是 BIAS_SENSN、为偏置导出选择的信号的"符号"都是相同的。 您注意到的差异是由于选择 SRB1参考电极与其他电极、而不是(+)或(-)通道输入选择。 我看不到这会提供更好 CMRR 的具体原因、但我们建议您采用的方法就是使用各种电极组合来测试 CMRR 并查看最有效的方法。 选择越多、偏置放大器增益越高、CMRR 越好、但增益过大最终会使放大器饱和。  
    3. 这里没有优点或缺点。 单极和双极电源都将显示相同的性能。

    此致、