This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3444:我要为 adc3444的输入部分设计一个抗偏置滤波器

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3444, ADC34J44EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/811434/adc3444-i-want-to-design-one-anti-lasing-filter-for-input-section-of-adc3444

主题中讨论的其他器件:ADC3444、 ADC34J44EVM

您能不能就 adc3444的60MHz 偏置滤波器设计提出建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Subramani、

    ADC34J44EVM 设计包展示了该用于低通(抗混叠)滤波的电路、该电路使用全差分放大器(FDA)来驱动 ADC 模拟输入。 我已经使用 TINA (免费 TI 软件)运行了仿真、以向您展示一些可能接近您所需的组件值。

    此致、

    Dan