This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7551-Q1:串行写入操作时序

Guru**** 2929090 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7551-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/811456/dac7551-q1-serial-write-operation-timing

器件型号:DAC7551-Q1

。 我们对您的 DAC7551-Q1感兴趣。 我们希望使用 SPI 接口来访问它。 但我们对其串行写入操作时序有疑问。

  • 数据表指出、t7 (SCLK 下降沿到同步上升沿的时间)不应超过(t1–10ns)来锁存正确的数据。 此要求似乎不是 SPI 协议中的正常要求。 从我的角度来看、t7是一个保持时间、因此它应该具有最小值而不是最大值。 如果我们只向 DAC 写入16位数据一次、然后 SCLK 保持高电平、t7在这种情况下是否会超过(t1–10ns)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是重复的帖子。 我对原来的答复是这样的。