请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE4420EVM 主题中讨论的其他器件: AFE4420
我已经使用 AFE4420EVM 评估板一个月多了、在运行一些测试时、它刚刚停止工作。 我注意到绿色电源 LED 不会亮起、当我尝试使用万用表探测电路板时、注意到 D1之后的电压仅为2.4V。 就我在原理图中看到的那样、该迹线只会进入微控制器和电池管理 IC。 电池管理 IC 的输出电压略低于2.4V、这表明其工作正常、但微控制器电源引脚没有输出。 我假设微控制器电源系统可能已经熔断、但同样、我不确定。 还有人有这个问题吗?
谢谢、
Ryan