This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8168:REFby2引脚悬空?

Guru**** 2516210 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/811378/ads8168-refby2-pin-floating

器件型号:ADS8168

你(们)好。

我在单差分模式下使用 ADS8168、AIN-COM 接地。 但是、我发现在原理图中、REFby2引脚悬空(未连接到1uF 电容器)。

这是否会导致任何问题?

谢谢!

镍氢电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nik、

    REFby2在没有负载电容器的情况下可能会振荡、这会增加电流消耗、但不应导致任何其他问题。

    您可以在不使用该缓冲器时将其断电、在这种情况下、您可以将引脚保持悬空。  请查看数据表第7.6.1.2节中的 PD_CNTL 寄存器、了解更多详细信息。

    此致、
    Keith N.
    精密 ADC 应用