This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1675REF:如果驱动程序已使用7年、但在 Windows 10上不工作、如何管理使用该驱动程序?

Guru**** 2929430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/810520/ads1675ref-how-manage-to-use-the-driver-if-it-is-7-years-old-and-does-not-work-on-windows-10

器件型号:ADS1675REF
主题中讨论的其他器件:ADCPro

如果驱动程序已使用7年、但在 Windows 10上不工作、如何管理使用该驱动程序?

我尝试禁用驱动程序签名验证、但仍会弹出窗口显示

当我尝试为安装插件/驱动程序时、ADCPro 不支持我的 Windows 版本

这个特定的 TI 电路板。

有什么建议吗?

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我们尚未在 Windows 10中测试此评估板。  它可以在 WINXP 和 WIN7上正确安装和工作。

    要使其在 Win10上运行、您需要直接从 Opal Kelly 下载并安装用于 XEM3010的最新驱动程序。

    https://pins.opalkelly.com/downloads -注册并登录

    您需要注册帐户并访问驱动程序、您需要参考 ADS1675REF 板和订购号(从 TI store 或您最初从购买的经销商处购买)。  获得文件访问权限后、请下载并安装以下文件。

    FrontPanelUSB-DriverOnly-5.0.2.exe –下载链接

    此致、
    Keith N.
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。  当您说它适用于 Windows 7时、您是否意味着您在安装相关驱动程序后让 ADCPRO 识别 ADS1675REF?

    除了通用的 Opal Kelly 代码之外、提供了什么?  我能够让 Opal Kelly 的第一个演示工作、但他们不支持

    TI 电路板、因此不知道代码之外支持 TI 所需的额外特殊酱汁。

    CS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    ADS1675REF 已在 Windows 7平台上进行了测试。  安装 ADCPro 后、您需要安装 ADS1675REF-SW 软件插件、该插件位于 ADS1675REF 网页的"立即订购"部分。  ADS1675REF-SW 包括与 XEM3010 Opal Kelly 电路板通信所需的硬件驱动程序。  这些是 Windows 10中不直接支持的较旧驱动程序。

    为了连接到 ADS1675REF、您至少需要将一个外部5V 工作台电源连接到主板上的连接器 J5 (XEM3010电路板通过此电源连接获得电源)。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我将关闭此主题、因为我认为在此主题上没有任何其他需要添加的内容。

    此致、
    Keith