This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1675REF:如何从旧驱动程序中提取不能在 Windows 10中工作的有用部件?。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/810630/ads1675ref-how-extract-useful-parts-from-the-old-driver-that-will-not-work-in-windows-10

器件型号:ADS1675REF
主题中讨论的其他器件:ADCPro

我正在尝试从 ADS1675REF 卡读取数据。 此卡的 ADCPro 驱动程序非常旧、不适用于 Windows 10。 您能否将此驱动程序的各个部分发送给我、以便我自己创建一个端口? 我只需要从 Python 中运行此卡、实际上只需要下载到 XEM3010的二进制代码。 我可以使用 Opal Kelly 工具集来实现这一目的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    FPGA 代码的位文件包含在软件插件中。   从 ADS1675REF 主 网页上的"立即订购"部分下载并安装 ADS1675REF-SW 后、它将位于以下目录中。

    C:\Program Files (x86)\ADCPro\plugins\EVM\ADS1675REF\FW

    此致、
    Keith N.
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith

    非常感谢您的帮助。  我想我几乎把你们都固定住了。  ADCPro GUI 应用程序似乎运行良好。  我现在尝试绕过它、然后  

    通过 Python 脚本控制 ADS1675REF。  

    ADCPro 是否提供命令行工具来实现此目的? (如果需要、避免使用 GUI?) 我只需要启动/停止/读取从 TI 电路板收集的数据等基本步骤?

    (也发布了新帖子、其中包含相关问题...不确定属于哪个国家/地区。)

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    ADCPro 最初开发为封闭系统;它非常适合演示器件的性能、但没有软件挂钩来帮助客户开发定制固件。

    几 年前、我们考虑添加脚本接口、但在审查代码结构后、我们得出结论、 如果不重新编写整个代码、这将不是一个稳健的解决方案。

    我们计划在未来的平台上添加此功能、但到目前为止、此类接口没有支持或现有代码。

    此致、
    Keith