This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L01:增益和偏移漂移规格

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/810130/ads127l01-gain-and-offset-drift-specs

器件型号:ADS127L01

您好!

客户正在寻找 ADS127L01增益和偏移的长期漂移规格。 我们是否有任何可用的测量? 我已查看数据表、仅提供与温度相关的漂移。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、

    我们没有特定于长期漂移的数据。  通常、高精度系统会进行某种类型的自校准、以校正长期漂移。  在这种情况下、总体系统精度在很大程度上取决于基准电压精度。

    TI 高精度实验室有一节介绍如何执行系统级校准。

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs-understanding-and-calibrating-offset-and-gain-adc-systems?cu=1128375

    此致、
    Keith N.
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    我们的一些客户进行了几周的持续测试。 因此、我们的自校准不会消除随着时间的推移产生的所有增益和偏移漂移。

    什么导致 Δ-Σ 或 SAR ADC 长期漂移(偏移和增益)? 就长期漂移而言、这是一种更好的拓扑。

    ADS8902是否存在长期漂移? 这是我们正在使用的另一个 ADC。

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    除系统基准之外、自校准应消除低至噪声限值的大多数误差。  自校准由系统执行、既可以由用户触发、也可以在一定的固定时间间隔内执行。  这不同于    在生产过程中执行一次的系统校准。

    长期漂移主要是由于封装材料特性随时间的推移而变化、从而在 IC 裸片上引起应力、从而导致参数变化。  只要温度远低于最高125°C、两周的周期内的参数几乎不会发生变化  

    客户看到的变化可能是由于外部噪声导致测量偏移、温度变化或其他一些与系统相关的变化。

    ADS8902情况类似;我们没有任何长期数据。

    请查看此链接、了解有关长期漂移和原因的更多信息。

    https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/precisionhub/archive/2014/02/20/ic-long-term-stability-the-only-constant-is-change

    此致、
    Keith