This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:ESP32

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/811149/ads1292r-esp32

器件型号:ADS1292R

您好!

当我使用 SPI 从 ADs1292r 读取数据时、我在增加 ADs1292r 的时钟频率时会遇到一些问题。 我使用 了 setclock 函数和 setClockDivider 函数、但它们似乎不会增加或降低频率。 频率保持在 1kHz。

您有什么想法吗、可能会出什么问题?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishnini、

    ADS1292R 没有我知道的 setclock 或 setClockDivider 函数。  

    有关时钟规格、请参阅数据表的第5页。  

    您是否尝试更改输出数据速率?  

    如果是这样、您将需要更改 CONFIG1:配置寄存器1的寄存器设置。