Other Parts Discussed in Thread: DAC60096
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC60096 抱歉,我们的实验室需要多个用于硅光子光学开关阵列的 DAC 板,大约256个,我们考虑使用 3个 DAC60096来实现它。
但是、官方网站仅提供 GUI exe。 对于我们的应用,我们需要使用随机梯度下降算法来操作这些 DAC 以提高性能。
因此,TI 可以提供 DAC60096的驱动程序代码吗? 任何 MCU 都可以,MSP430或 STM32, 等等,
能够与 MATLAB 进行通信 是绝对好的。
感谢您的恩典
我的电子邮件:3150104752@zju.edu.cn