This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60096:驱动程序代码

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC60096

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/811266/dac60096-driver-code

器件型号:DAC60096

抱歉,我们的实验室需要多个用于硅光子光学开关阵列的 DAC 板,大约256个,我们考虑使用 3个 DAC60096来实现它。

但是、官方网站仅提供 GUI exe。  对于我们的应用,我们需要使用随机梯度下降算法来操作这些 DAC 以提高性能。

因此,TI 可以提供 DAC60096的驱动程序代码吗?  任何 MCU 都可以,MSP430或 STM32, 等等,

能够与 MATLAB 进行通信 是绝对好的。

感谢您的恩典

我的电子邮件:3150104752@zju.edu.cn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grace 您好、

    通常、我们不提供示例代码、因为我们的器件在大多数情况下非常适合于 MCU 外设、因此不需要任何特殊的东西来启动。 最近、我们获得的最接近示例代码是提供包含寄存器地址和位字段定义的头文件、以帮助避免容易出错。 我们尚未对 DAC60096执行此操作、但如果您愿意、可以花一些时间进行此操作。