This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84EVM:连接 DAC38J84与 KC705

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/809126/dac38j84evm-interfacing-dac38j84-with-kc705

器件型号:DAC38J84EVM
主题中讨论的其他器件:DAC38J84TSW14J10EVM

您好!

我们有 DAC EVM DAC38J84和 KC705评估板。
我们希望实施实现 JESD204B 接口的参考设计 slac690c


为了使用此参考设计、我们需要 TSW14J10 FMC-USB 插入器卡进行通信
软件进行开发。

目前、我们只有 DAC38J84 EVM 和 KC705 EVM (Xilinx FPGA)。
我们需要从参考设计中删除 TWS14J10的功能。

要执行上述过程、我们需要回答以下问题

1。 信号从 HSDC 专业版软件通过 SPI 接口传输到 FPGA 的过程是什么?
   它将发送到 FPGA 的 JESD204B 配置是什么?
   如何在参考设计中不使用 TSW14J10板配置 JESD204b IP?

2.我们正在使用 DAC GUI 对 DACEVM 寄存器进行编程。 但确实如此
  如 TSW14J10用户指南中所述、使用 HSDC pro 是可以的
  以控制 DAC 的寄存器。
  使用 HSDC 专业版写入 DAC EVM 的配置是什么?

不使用 TSW14J10、我们是否可以使用 HSDC 专业版软件来收集 ADC 数据或
  将图形发送到 DAC?

谢谢、此致
Suraj Gaonkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suraj、

    我们将对您的问题进行调查、并将很快再次与您联系。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suraj、

    1。 信号从 HSDC 专业版软件通过 SPI 接口传输到 FPGA 的过程是什么? USB I/F 器件 U3上的所有信号。 所有其他信号都连接在两个 FMC 连接器之间、 并仅通过 TSW14J10。  请参阅随附的原理图。


       它将发送到 FPGA 的 JESD204B 配置是什么? 取决于 DAC 使用的模式。


       如何在参考设计中不使用 TSW14J10板配置 JESD204b IP? 您必须使用 KC705板上的 USB 接口或 JTAG 连接器对 FPGA 进行编程。

    2.我们正在使用 DAC GUI 对 DACEVM 寄存器进行编程。 但确实如此
      如 TSW14J10用户指南中所述、使用 HSDC pro 是可以的
      以控制 DAC 的寄存器。
      使用 HSDC 专业版写入 DAC EVM 的配置是什么? HSDC Pro 无法对 DAC 进行编程。 如果提到、则表明用户指南中存在错误。 可以选择通过 FMC 控制 DAC EVM 上的 SPI 引脚、但用户需要在固件中开发此接口。

    不使用 TSW14J10、我们是否可以使用 HSDC 专业版软件来收集 ADC 数据或
      将图形发送到 DAC? 否

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../3731.TSW14J10_2D00_SCH_5F00_C.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我想在    LMFS = 4421的情况下配置 DAC38J84 EVM。

     进行了比较   

    HSDC 专业版需要 通过 SPI 接口向 FPGA 发送什么 JESD204B 配置?

    在    不使用的情况下连接 DAC38J84 EVM 与 KC705 EVM (FPGA)的步骤是什么

    TSW14J10 卡?

    我们需要使用参考设计 slac690c 、但需要更换 TSW14J10 卡使用的器件。

    您能帮助我们找到上述问题的解决方案吗

    谢谢、此致

    Suraj Gaonkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suraj、

    您经常提到 HSDC Pro、并且您不会使用 TSW14J10EVM。 这不是一个选项。 如果您计划使用 HSDC pro、则需要 TSW14J10EVM。

    我建议您访问 Xilinx 网站并下载他们提供的示例固件。 如果您提供以下信息、我可以向您发送 DAC 寄存器设置文件 、您可以使用 DAC EVM GUI 加载该文件。

    DAC 采样率

    2. FPGA 数据速率和参考时钟频率

    3. K 值

    SYSREF 频率

    5.内插因子

    6、NCO 频率。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我需要在 FPGA 中配置 JESD204B IP、这是由 HSDC 专业版软件通过 SPI 接口完成的。

    这样、我就可以通过 FPGA 本身配置 JESD204B IP、而无需 HSDC 专业版软件的帮助。

    下面是要求提供的详细信息  

    DAC 采样率= 320MHz

    2. FPGA 数据速率和参考时钟频率= 160MHz

    3. K 值=20

    4. SYSREF 频率=  

    插值因子= 1.

    6、NCO 频率。 =未使用

    谢谢、此致

    Suraj Gaonkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suraj、

     随附 DAC 配置文件和设置文件。 该设置文件显示了 FPGA 使用的 FPGA JESD204B 配置。 HSDC Pro 加载的固件同时使用参考时钟和内核时钟。 有关这方面的更多信息、请参阅随附的 Xilinx 和 TSW14J10EVM 用户指南文件、该文件可在 TI 网站上的 TSW14J10EVM 产品文件夹下找到。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../7673.JESD204_5F00_TI_5F00_reference_5F00_design.pdf

    e2e.ti.com/.../DAC38J84_5F00_442_5F00_320.pptx

    e2e.ti.com/.../LMF_5F00_4421.cfg

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

     JESD204_TI_reference_design.pdf 第15页。  

    他们提到了他 的可写银行地址

    Bank0、Bank1和 Bannk2  

    我需要在这些组上写入寄存器值。   

    以及在参考设计中访问这些组的过程。

    谢谢、此致

    Suraj Gaonkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suraj、

    当 Xilinx 为我们开发此固件并编写此文档时、您必须就此与之联系。

    此致、

    Jim