主题中讨论的其他器件:TIPD216、
您好!
我的设计包含 DAC8775、该器件设置在输入功率为24VDC 的同一 manor TIPD216板中(使用内部降压升压)。 内部 DVDD 禁用、3.3V 连接到 DAC8775上的 DVDD 引脚。 这同样通过 SPI 连接到处理器。 安装器要求在启动期间不为引脚(例如 SPI 引脚)供电。 因此、初始设计是在24VDC 供电后启动 DVDD (3.3V 电源)。
DAC8775的数据表(第8.3.4节模拟电源)指出:"建议先应用 DVDD 以减少输出瞬态。" 这些瞬变的行为是怎样的? 这些瞬变是否会对连接的负载造成损害? 我是否应该包含一个高侧 MOSFET 来控制电源序列、先强制 DVDD (3.3V)、然后强制 AVDD/PVDD (24VDC)? 还是可以忽略它?
谢谢、
Roger