Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS131A04 大家好、
ADS131A04用于同步从模式、现在如果我们遵循下图所示的时序、则应通过主 MCU 读出数据、对吗?
另一个问题:
是否可以通过发送命令获取4通道数据? 例如、/CS 被拉至低电平、然后发送"NULL"命令、我们是否会以这种方式获得4通道数据?
谢谢、致以最诚挚的问候!
Hao