This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1018:参考代码

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1018, ADS1118
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/808520/ads1018-reference-code

器件型号:ADS1018
主题中讨论的其他器件: ADS1118

你好

我的客户有关于 ADS1018的一些问题、

无法找到转换寄存器和配置寄存器的地址,那么如何更改转换中的配置寄存器或就绪数据?

在 ADC 模式下,我的客户写配置寄存器是指“8.5.7.1 32位数据传输周期”,但没有任何内容被读取

传输至温度感测模式、也无法读取数据

是否可以提供参考代码? 或者它有一些 不可缺少的设置来使它正常工作? 或时间序列?  或初始化

附件是客户代码

e2e.ti.com/.../ads1018.ce2e.ti.com/.../ads1018.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fandy、


    我认为 ADS1018没有特定的代码、但 ADS1118提供的代码功能相似。 如果您查找430BOOST-ADS1118、则可以下载430BOOST-ADS1118固件。

    但是、如果客户无法读取转换或配置寄存器、我会尝试通过查看数字线路而不是代码来调试通信。 使用示波器或逻辑分析仪查看主器件和 ADC 的结果。 这比查看用于调试通信的代码要重要得多。 检查/CS、SCLK、DOUT/DRDY 和 DIN 线。 输出应与图13或图14中的线条类似。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fandy、

    您的客户是否能够解决他们与 ADS1018的通信问题? 在上一篇文章中、我提供了一些可用固件的链接。 希望他们能够使用它来使事情正常工作。

    我现在将关闭此帖子、但如果他们仍然有问题、请在帖子中提供更多信息。 最初、我要求提供一张通信示波器照片、我需要它来帮助进行调试。

    吴约瑟