主题中讨论的其他器件: ADS1118
你好
我的客户有关于 ADS1018的一些问题、
无法找到转换寄存器和配置寄存器的地址,那么如何更改转换中的配置寄存器或就绪数据?
在 ADC 模式下,我的客户写配置寄存器是指“8.5.7.1 32位数据传输周期”,但没有任何内容被读取
传输至温度感测模式、也无法读取数据
是否可以提供参考代码? 或者它有一些 不可缺少的设置来使它正常工作? 或时间序列? 或初始化
附件是客户代码
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
我的客户有关于 ADS1018的一些问题、
无法找到转换寄存器和配置寄存器的地址,那么如何更改转换中的配置寄存器或就绪数据?
在 ADC 模式下,我的客户写配置寄存器是指“8.5.7.1 32位数据传输周期”,但没有任何内容被读取
传输至温度感测模式、也无法读取数据
是否可以提供参考代码? 或者它有一些 不可缺少的设置来使它正常工作? 或时间序列? 或初始化
附件是客户代码
Fandy、
我认为 ADS1018没有特定的代码、但 ADS1118提供的代码功能相似。 如果您查找430BOOST-ADS1118、则可以下载430BOOST-ADS1118固件。
但是、如果客户无法读取转换或配置寄存器、我会尝试通过查看数字线路而不是代码来调试通信。 使用示波器或逻辑分析仪查看主器件和 ADC 的结果。 这比查看用于调试通信的代码要重要得多。 检查/CS、SCLK、DOUT/DRDY 和 DIN 线。 输出应与图13或图14中的线条类似。
吴约瑟