This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC316:磁通类型

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/809007/ddc316-kind-of-flux

器件型号:DDC316

您好!

BGA 封装(DDC316CGXGT)包含哪种磁通?

R (松香)  
RMA (松香激活)  
RA (Rosin 已激活)  
WS (水溶性)   

https://en.wikipedia.org/wiki/Flux_(metallurgy)#Flux_recovery

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    负责此部件的工程师本周已结束、但下周将回来。 我们能否在下周的某个时候再回来讨论这个问题?

    最棒的

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为此封装没有什么特别之处、但无论如何、我们的封装人员都提到了此应用手册:

    http://www.ti.com/lit/an/spraa99b/spraa99b.pdf

    根据他们的说法、第4.2节提供了您应该考虑的信息。 如果情况并非如此、请告知我们...

    此致、
    Eduardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eduardo San、

    感谢您的信息。

    我注意到我的查询不准确、很抱歉。

    正确的问题是"包含 BGA 封装(DDC316CGXGT)的焊球是哪种类型的磁通?"

    我认为上面的应用程序没有被描述。

    请提供更多信息吗?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi-San、

    不确定我们是否完全遵循您的问题... 在我们的封装过程中、您是否提到焊盘上使用的焊锡膏、然后再进行焊球连接?  其中有一定数量的磁通、但我们需要检查什么磁通材料以及它是否没有干净的磁通。 请确认这是您要查找的内容。 您能解释一下为什么出于我们的好奇而需要这种解决方案吗?

    此致、

    教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再说一次、

    我们在焊球连接期间使用 SAC305焊锡膏。 焊锡膏(F541)的这种助焊剂成分是水溶性的。 同样、不确定您的问题、因此请澄清问题是否...

    此致、
    教育