This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:数字域中的增强导联

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298, ADS1298R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/810475/ads1298-augmented-leads-in-digital-domain

器件型号:ADS1298

ADS1298数据表显示

9.3.1.7.3.1增强导联
在具有八个通道的12导联 ECG 的典型实现中、增强导联以数字方式计算。
在某些应用中、可能要求所有导联都是以模拟而不是数字方式导出的。 ADS1298
ADS1298R 提供了通过将适当的平均值路由到通道来生成增强导联的选项
5、6和7。

我已经强调过

"在某些应用中、可能要求所有导联都是以模拟而非数字方式导出的"

 

需要哪些应用会导致在模拟域中使用硬件与数字域派生、而数字域可通过 MCU 上的固件实现?

根据标准(60601及其衍生产品)、是否必须在模拟域中导出所有 ECG 导联?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alwyn、

    问得好! 我向团队中可能能够提供帮助的其他成员发送了一封电子邮件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alwyn、

    据我所知、IEC60601没有此类要求。 数据表中提到的"要求"归结为客户偏好。 在软件中进行推导更省电、节省空间。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexandar / Brian、

    如果模拟/数字上没有此类约束、那么为什么在芯片上提供此功能。 哪些应用会使用该功能、为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alwyn、

    正如 Brian 所说、这是为了提供灵活性以支持客户的偏好。 如段落中所述、它适用于12导联 ECG 系统。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexandar、

    我收集到、即使对于12导联 ECG 系统、增强导联也可以在数字域中计算、甚至可以在 ADS1298 ECG 演示套件中计算。 仅测量模拟域中的导联 I 和导联 II、并从前2个导联中派生其余导联(导联 III、AVR、aVL、aVF)。

    我了解客户偏好部分、但我想知道客户为什么会选择模拟并添加额外的硬件、因为在模拟域中获取这些引线需要8个以上的通道才能获得12导联 ECG、因此将使用更多的芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alwyn、

    由于性能原因、客户可能更喜欢在模拟域中以自己的方式执行该操作、希望对信号执行其他操作等