This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP92066:建议对压力进行操作编码

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP92066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/808720/lmp92066-recommend-operating-coditions-for-pressure

器件型号:LMP92066

您好、支持团队、

我对 LMP92066有疑问。

我们的客户可能会在低温和低压环境下使用此 IC。
尽管数据表中指定了环境温度的建议工作条件、但作为 IC、大气压力是否有任何建议的工作条件?
如果您有此类数据、请告知我们。

客户假定的条件如下。
大气压:约500 hPa
温度:-20°C (最小值)

此致、
M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tachibana-San、

    我不知道我们设备的任何指定压力限值。  我将联系我们的质量团队、了解他们是否有任何信息。

    谢谢、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul-San:

    感谢你的答复。
    我想没有关于建议的大气压力条件的数据、但如果您有任何信息、这将会很有帮助。

    此致、
    M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tachibana-San、

    我已经向我们的资质审核团队确认、我们不进行任何低压测试。  我们确实使用了高压灭菌器表征、该表征可在大约2ATM 的压力下测试器件。  低压应用可能需要更高的鉴定级别、例如空间鉴定。

    我们的质量团队建议在这些条件下测试设计、以验证其功能。

    谢谢、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul-San、

    感谢您确认您的资质审核团队。
    我知道您没有在低压环境下的测试数据。
    我们将建议客户评估整个设备的低压环境测试。

    此致、
    M. Tachibana