This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7664:上电序列

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7664

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/810261/dac7664-power-on-sequence

器件型号:DAC7664

尊敬的 TI 团队:

DAC7664有四种类型的电源引脚:VDD、VSS、IOVDD 和 VCC。 但是、数据表未提及上电序列的要求。 芯片是否没有上电序列要求? 请告诉我。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy、

    我没有任何记录表明需要电源序列的任何实例、数据表也没有记录这些实例、因此在这种情况下、我认为确实没有要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    通常、我们建议首先提供数字电源。  因此、在本例中、我建议先进行 VDD 和 IOVDD 斜坡(无特定顺序)、然后同时应用 VCC 和 VSS。

    谢谢、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完全正确。 谢谢、Paul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。