This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8668 VREF

Guru**** 2527270 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8668

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/810248/ads8668-vref

主题中讨论的其他器件:ADS8668

我 使用 tow ads8668  通过菊链方式对±10.24V 输入范围的16个交流模拟输入通道进行采样。我 选择 内部基准、

REFSEL 引 脚连接至低电平或连接至 AGND。  ,、                 )REFio 引脚的电压应为4.096V,、但实际上为3.77V 和4.4V。、采样电压 uplimt 低于基准电压(2.5x4.096 μ V。我  不知道  原因,请 帮助 我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    REFIO 的测量电压应为4.096V。 REFCAP 引脚处的电压测量值是多少?

    REFIO 引脚和 REFCAP 引脚上的电容器大小是多少?

    每个引脚需要一个最小10uF 的电容器去耦到 REFGND、请参阅下图。

    由于您以菊花链形式连接器件、是否 已将每个器件配置为使用其内部基准? 还是 第一个器件将其基准输出到 链中的第二个器件?

    此致、Cynthia