This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8528:Agilent 33220A 信号发生器的60Hz 输入信号在连接到 ADS8528后失真。

Guru**** 2532000 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/810076/ads8528-60-hz-input-signal-from-agilent-33220a-signal-generator-is-distorted-after-being-connected-to-ads8528

器件型号:ADS8528

您好!

当我将33220A 信号发生器连接到 ADS8528的其中一个输入通道时、该信号发生器产生的60Hz 正弦波失真。  是否有人知道信号会失真的原因?

斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephen、

    感谢您的发帖。

    请提供有关测试条件和您观察到的行为的更多详细信息,例如:

    1. ADC 电源
    2. 数据速率
    3. 输入信号振幅
    4. 输入信号链原理图
    5. 示波器捕获验证输入信号是否正确
    6. 显示该问题的输出波形。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我断开了以前的设置、因此目前无法为您提供示波器捕获。  我只能告诉您、当我将信号连接到 ADC 时、信号失真;如果我从 ADC 上断开信号连接、则信号不失真。

    我的电流设置使用运算放大器将信号馈入 ADC。 当我使用运算放大器设置时、信号不会失真。

    两种设置之间的常见规格:

    Tektronix MDO3014混合域示波器(我按"autoset"以默认设置、 并且在测试之前还对探针执行补偿)。

    输入信号=来自 Agilent 33220A 任意波形发生器的2.7V 60Hz 正弦波。 (50欧姆 和高阻抗具有相同的影响)

    ADC 采样周期= 3.3us (我通过查看 CONVST 信号验证了这一点)

    ADC 电源轨=+15/-15 (AVDD = 5V,DVDD = 3.3V,HVDD =+15V 和 HVSS =-15V)

    输入信号幅值 = 2.7V

    每次 ADC 变化时、都有一个470pF 电容器接地。  我移除了电容器、以查看它是否会产生任何影响、而不会产生影响。

    当我有一段时间时、我将从之前的设置中捕获一些波形。

    您能给我一些关于可能导致此问题的原因的想法吗?

    谢谢、
    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Stephen、

    [引用 USER="stevenh)]我的电流设置使用运算放大器将信号馈入 ADC。 使用运算放大器设置时、信号不会失真。[/quot]

    您是否意味着您将运算放大器输出与 ADC 输入分离、以验证放大器级是否不会使信号失真? 如何断开 ADC 的信号?

    ADC 采样将在放大器输出端产生动态负载。 这是因为在采样期间、内部采样电容器与输入电路之间反复连接和断开时会发生电荷注入。 这种动态负载可能会导致放大器驱动电路不稳定。

    我们应该通过检查函数发生器与您的电路板共用一个正确的接地连接来排除任何接地问题。

    除非您是50欧姆端接电路板上的输入、否则您应该使用高阻抗输出设置。 使用50欧姆设置配置输出幅值和偏移、然后更改为高阻态将使输出信号电压加倍。 您可能没有注意到差异、因为您的放大器电源轨足够宽、可以同时接受这两者。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     之前已验证过这些参数(接地、50欧姆和高阻态时的信号振幅)。  有时间后、我会再次检查它。

    我只是想将33220A 直接连接到 ADC。  我以为我过去做过这种没有信号失真的事情、但我可能还没有正确记住、或者我可能没有验证当时的情况是否属实。

    之前的设置(导致33220A 输出失真)

    电流设置(ADC 输入信号无失真)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    通常需要使用放大器来驱动 ADC 的动态开关负载。 函数发生器可能无法响应每个样本随附的瞬时电流需求。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这可能是它的样子。

    它似乎可以与运算放大器配合使用。

    谢谢、

    斯蒂芬