Other Parts Discussed in Thread: DAC8775, DAC8760
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC8775 主题中讨论的其他器件: DAC8760
我知道 DAC8775 IC 不是专为回路电源而设计的。
我想知道我如何控制4-20mA 执行器阀、一根导线连接到执行器接地、一根导线是4-20mA 电流输出导线、但如何为执行器提供24V 电压?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Dheeraj、
我本人并不是一名线性传动器专家、实际上我接触的唯一机会是使用一个传动器 L12进行一次 DAC8760演示。 该器件具有6根导线-一根12V 电源、以及三个控制选项(电压、电流或 RC 伺服输入)。 在这种情况下、我将 DAC8760和传动器由同一个外部12V 电源供电。
我想传统的设置非常相似。 PLC 系统的24V 电源通常来自相邻/外部模块、因此这大概可以用于为传动器供电。 我想在其他应用中、传动器可能离由同一电源供电的控制器不实际、因此他可能对传动器具有额外的局部化功能。