This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1251:CLK 是否有任何时序要求?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/810209/ads1251-are-there-any-timing-requirement-for-clk

器件型号:ADS1251

您好!

我使用 F28034的 PWM 模块生成6M 的 CLK。 但上升时间和下降时间大约为22ns、如下所示。

我想知道波形是否正常、因为它的平方不是很高。 谢谢。

它是否适用于 Δ-Σ ADC 的所有时钟信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    波形的形状可以、但振幅很低。 ADS1251数据表中给出的"VIH"要求最小为4V

    快速上升和下降时间可能有助于减少时钟抖动;但是、Δ-Σ ADC 相当不受时钟抖动的影响、尤其是在您不尝试测量非常高频信号时。