This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8668EVM-PDK:ADS8688EVM GUI

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8688EVM-PDK, ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/810036/ads8668evm-pdk-ads8688evm-gui

器件型号:ADS8668EVM-PDK

您好!

我们刚刚购买了新的 ADS8688评估板。 但是、当我使用 Windows Explorer 安装 ADS8688EVM-PDK 软件时、我无法从 PC 找到标有 ADS8688EVM 的 microSD 内存卡。 我通过微型 USB 电缆将 SDCC 控制器板连接到我的 PC。 LED D5亮起、D2闪烁、表示 USB 与 PC 的通信正常。 我从 TI 网站下载了软件(SBAC131)并安装在 PC 中。 我在安装软件时没有遇到任何问题。 但是、当我启动 ADS8688EVM GUI 时、我收到错误"SDCC Interface not detected"。 我们非常感谢您能帮助我们解决这个问题。

此致。

李晓

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是什么 Windows? 我们在迁移到 Windows 10时遇到了困难、并希望确保这不是问题。

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia

    感谢你的帮助。 我使用的是 Windows 7、64位、Service Pack 1。

    此致。

    李晓

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    我将与您脱机连接以帮助解决此问题。

    此致、

    Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 您是否要向我发送电子邮件以解决此问题?

    此致。

    Lee