This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:ADS1298RIZXGT 和 ADS1298RIZXGR 之间的差异?

Guru**** 2559870 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/810178/ads1298r-difference-between-ads1298rizxgt-and-ads1298rizxgr

器件型号:ADS1298R

您好!

有人可以强调 ADS1298RIZXGT 和 ADS1298RIZXGR 之间的区别吗? 此外、如果此处提及这些详细信息的文档(和页面)也会大有帮助。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这两个器件之间的唯一区别是提供器件的所谓载波类型和封装数量:

    • "T"表示一个小卷带包装、每卷250个。
    • "R"表示一个大型卷带包装、每个包装1000个。

    您可以在数据表的封装附录(第101ff 页)中或 TI.com 上"立即订购"选项卡下的相应产品文件夹中找到有关该产品的详细信息。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。