This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC084S085:@关断电源电流 Δ I DAC084S085

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/809435/dac084s085-about-power-down-supply-current-dac084s085

器件型号:DAC084S085

你(们)好

 断电模式下 VREFIN 的电流消耗是多少?

此外、VA 和 VREFIN 连接在一起并共享相同的电源电压、

如果为 VA 和 VREFIN 使用差动电源、 则在断电模式下、VREFIN 上的电流消耗是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为数据表中对此的最佳答案是第15页、这表明基准引脚 VREFIN 未缓冲、因此引脚的输入阻抗直接是每个 DAC 通道的四个并联电阻器串、等效阻抗为30kOhm。 根据该信息、VREFIN 输入电流不会在正常工作模式和任何断电模式之间发生变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    我还有一个问题。

    数据表中 规定、偏置发生器、输出放大器、电阻器串和其他线性电路都在中的任何一个中关断
    断电模式。

    我 想知道电阻器串关断的意思。

    这并不意味着电阻器串的关断具有更高的阻抗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当然、实际上不可能关断电阻器、因此在这种情况下有一些不同的含义。 这意味着电阻器串上的开关会关断、因此 DAC 代码实际上会设置为零标度、最重要的是、在功率方面、驱动开关的偏置源处于非活动状态。

    为了在基准引脚上提供一个高阻抗输入、需要包含一个缓冲器、这对于这个器件是不一样的。

    我认为、原始器件的产品定义器在更系统层面上考虑了这一点、其中器件将由具有使能引脚的基准源供电、这样、在断电模式下、基准也会被禁用。 使用 LP2980显示的示例对此进行了说明。