This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J66:其他寄存器设置问题

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/809860/ads54j66-miscellaneous-register-setting-questions

器件型号:ADS54J66

您好!

 

我的客户对 ADS54J66有如下问题。

 

问题1.

在数据表的表72 (建议的上电序列)的步骤2中,可以删除“4001h 00h”和“4002h 00h”,但其他序列都有效?

 

问题2.

当广播被禁用时(写地址4005h 为01h)、用户如何指定四个 A、B、C 和 D 中的一个、尽管 CH 位只能设置两个数字、0或1?

 

问题3.

当通过寄存器26h bit7=1和 bit6=1断电时、JESD 组页寄存器的内容被保持或清除/恢复为默认值?

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Updated-data-sheet.pdfHirano、

    请让客户参考我随附的更新数据表。 这将在不久的将来发布。

    使用寄存器0x26断电时、数据 保存 在 JESD 组页面中。

    您无法写入单个通道。 您只能成对(A/B 和 C/D)执行它们。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

     

    感谢您的回答、但我仍然感到困惑。

     

    1. 即使是更新的数据表,表72仍包括“地址4001 00h”和“地址4002 00h”。 应该删除这些内容、对吧?

    2. 即使是更新后的数据表,仍显示“该器件提供了单独对每个通道进行编程的灵活性。 要启用单个通道写入,请将地址4005h 写入01h (默认值为00h)。” 但您的意思是、这不是真的、您不能写入单个通道、无论是否为4005h、01h 或00h?

     

    此致、

     

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirano、

    应修改措辞。 这是从另一个只有两个通道的数据表中复制的。 此部件无法写入单个通道。 当数据表提到每个通道时、这实际上意味着 CHA 和 CHB 或 CHC 和 CHD。

    表74 (不是您提到的72)不需要写入地址0x4001和0x4000、但这样做不会影响器件。

    此致、

    Jim