This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于 ADS1293EVM 的 Windows 10驱动程序

Guru**** 2811745 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293EVM, ADCPRO, ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/807778/windows-10-drivers-for-ads1293evm

器件型号:ADS1293EVM
主题中讨论的其他器件: ADCProADS1292

我有2个问题、

1.我现在获得了 ADS1293EVN 卡和 Windows 10附带的新笔记本电脑、 在新计算机上安装 Windows 7并不容易。 我的第一个问题是、您是否拥有或将来将拥有该卡的新驱动程序(即 Winows 10)。

2.我在数据采集和 LabVIEW 方面工作了很多年,所以你有什么示例或用于 LabVIEW 的 vi 呢?

非常感谢、

Marcelo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marcelo 您好、

    感谢您关注 ADS1293EVM!

    我们目前正在努力批准已签名的 Windows 10驱动程序并将其上载到产品文件夹中。 希望我们在未来几周内能获得这一更新。

    我们没有任何可以共享的 LabVIEW 示例 vi。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcelo:

    正如 Ryan 所说、这是在工程中进行的。 但是、MMB0上生物电势产品系列中的其他器件目前支持 ADCPro 插件、这些插件现在包含用于 Windows 10的已签名 USB 驱动程序。  

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/772466/2856804#2856804

    ADS1292有 LabVIEW 代码、我已将其附加到这篇文章中。

    e2e.ti.com/.../ADS1292EVM_5F00_LV_5F00_SRC.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    是否可以向我发送密码以打开压缩文件 ADS1292EVM_LV_SRC.zip ?

    非常感谢、

    Marcelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcelo:

    抱歉! 我向您发送了一个旧文件、该文件当时必须进行双重压缩。 密码为'ads1292'。