This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82:SYSREF+/-启动时序

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/809880/dac38rf82-sysref---start-timing

器件型号:DAC38RF82

您好!

 

我的客户希望在所有1V 电源轨、1.8V 电源轨和-1.8V 电源轨之后开始提供 SYSREF+/-、如下所示。

 

这会是个问题吗?

还是可以?

 

此致、

 

希拉诺


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirano、

    只要在配置寄存器后 SYSREF 仍在运行、这将是正常的(请参阅上面红色的注释)。

    此致、

    Jim