This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7724:有关输出侧信息的问题

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7724

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/807221/dac7724-question-about-output-side-information

器件型号:DAC7724

请告诉我以下关于 DAC7724输出侧的两点;

DAC 输出侧的①Internal μ A 等效电路以及这些电阻器/电容器值。

②Is DAC7724具有输出电流限制器? (还是保护器?)

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San,

    感谢您的查询。 DAC7724的输出电路将与运算放大器的输出电路相同。 电气特性表中指定的短路电流限值为+/- 20mA。 我无法完全理解您指向的电阻器/电容器。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你有更新吗?

    此致、

    Uttam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uttan - SAN

    感谢您的回复、

    客户对数据表第12页、图1还有其他疑问。

    请告诉我 RF 和 R (和2R)的内部电阻值。

    此致、

    Satosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,

    由于这是一个旧器件、因此我没有这方面的确切数据。 但是、R 和 RF 的 Ballpark 值将约为5k。

    希望得到答案。

    此致、

    Uttam