This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC112:加电排序

Guru**** 2942090 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/808918/ddc112-power-up-sequencing

器件型号:DDC112

您好!

数据表显示"加电之前、所有数字和模拟输入引脚必须为低电平。 在加电时、这些信号输入可偏置为0V 以外的电压、但是、它们不得超过 AVDD 或 DVDD。"

要确定、加电时在输入端施加电流(任意一个符号)是否有问题?  

我已将 RANGE0-2连接到 VDD (固定范围)。 这是否与上面的数据表文本相符合?  

数据表显示"如数据表中所述、当数据准备好从 DDC112检索时、DVALID 变为低电平有效。 它保持低电平直到 DXMIT 被用户取低电平。 在图10和下面的时序图中、假定在 DVALID 变为低电平之后、DXMIT 很快就变为低电平。"

如果未重新检索数据、则 DVALID 重复脉冲高电平。 移位寄存器是否会始终保持最后一次转换? 可能是一个愚蠢的问题。

如果 DXMIT 为低电平、集成/转换是否会启动(加电后)?  

/克里斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    负责此部件的工程师本周已结束、但下周将回来。 我们能否在下周的某个时候再回来讨论这个问题?

    最棒的

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 最好在本周初。

    /克里斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christer、  

    第一个要求只是与 ESD 保护相关的典型要求。 从输入端到电源/GND 有反向二极管。 因此、如果您对任何输入施加 高于电源电压的足够大的电压、您将打开这些二极管并可能损坏它们。  

    因此、对于您的第二个问题、这应该是可以的。 当您接近时、输入端的电压不会超过 VDD >0.4V 左右(这可能是二极管开始导通时)。

    对于 DVALID/DXMIT 操作、了解得更好的人将不会在本周晚些时候进入、但是根据我对其他较新器件的经验、一旦/DVALID=0 (在转换后激活)、它只会返回(取消激活) DXMIT 边缘。 如果您不提供该边沿、则 DVALID 将一直处于激活状态。 然而、转换在内部仍将基于其余信号(CONV/CLK)发生、并且输出内部寄存器将更新为最后一个信号。 DXMIT 是一个读取信号、我认为它对内部状态机没有任何控制...

    此致、

    Eduardo