This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP92066EVM:USB2ANY API

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP92066EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/809661/lmp92066evm-usb2any-api

器件型号:LMP92066EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

正在寻找 USB2ANY API。  论坛上有一些文章引用了此软件、但我没有看到 API 链接下载、它不是 LMP92066EVM 软件安装的一部分。  如果能提供任何援助,将不胜感激,非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、

    TI 内部 USB2ANY 的开发人员从未真正打算让外部客户直接使用它、因此没有真正的分布式 API 以及任何级别的文档、用户需要快速利用该平台。 相反、它仅用作 EVM 套件范围内的一种简单使用的评估工具。

    最接近的是"USB2ANY Explorer Software"、您可以在 USB2ANY 产品文件夹中找到该软件。 Explorer 软件允许您通过 USB 端口发送基本命令。