This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/DAC7821:用于 DAC7821或 MV95308的 PSpice 模型

Guru**** 711150 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, DAC7821, DAC8822
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/809658/tina-spice-dac7821-pspice-models-for-dac7821-or-mv95308

器件型号:DAC7821
主题中讨论的其它器件:TINA-TIDAC8822

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

 在 LabKit Pro 手册中、仿真需要 DAC7821或 MV95308。 这两种模型在任何地方都不能作为仿真模型提供。 如果有人有类似的模型、那么最好把它们寄给我。

—Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    遗憾的是、我不确定 LabKit Pro 或 ASLK Pro 的起源。 我认为这些主要是在 TI 外部开发的、尽管它们使用的是 TI 组件、并在 TI 大学页面上引用了这些组件。 因此,我不能确定提交人的想法是什么。

    一般而言、大多数 DAC 没有 SPICE 模型、只有少数来自 TI 和一些其他半导体制造商。 最接近的相似器件可能是 DAC8822。

    如果您转至 DAC8822产品文件夹并选择"Tools & software"选项卡、然后向下滚动一个位、您将找到这些模型。