This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8568EVM-PDK:墙上适配器

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8568EVM-PDK, ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/809475/ads8568evm-pdk-wall-adapter

器件型号:ADS868EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: ADCPro

您好!

我正在寻找 ADS8568EVM-PDK 壁式适配器的推荐规格、但我找不到它。 请您分享一下吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、

    对于交流壁式适配器、建议使用最初与 MMB0电路板或外部工作台电源一起使用的适配器。  电源 已插入 MMB1主板上的连接器 J20。

    •必须输出6V-7VDC。

    •必须为套管负极、尖端正极。

    •电流额定值应至少为2A。

    您可以在 ADCPro 硬件和软件安装手册中找到更多详细信息。

    http://www.ti.com/lit/ug/slau372a/slau372a.pdf

    此外、可在此处找到下载 MMB1电路板原理图的链接。

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/466738

    此致、
    Keith N.
    精密 ADC 应用