This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7760:DAC7760的损坏原因是什么?

Guru**** 2930980 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/807403/dac7760-what-is-the-damage-reason-of-dac7760

器件型号:DAC7760

尊敬的先生

  

我们通过 SPI 接口控制 DAC7760输出电压或电流、然后使用直接连接到连接器的万用表测量电压或电流。

在该,中、我们发现 DAC 芯片的电源和 GND 之间存在短路、AVDD 和升压之间存在 R3、 我们将15欧姆的输出电流施加到

限制电流,但当 IOUT 连接到 GND 时,DAC7760 会损坏,我们是否有短路保护? `s 的 负载电阻是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DU、

    您能否进一步详细说明测试的条件和结果?

    具体而言:

    -在测试期间,哪个输出处于活动状态? VOUT 或 IOUT? 是不是?
    -您能否分享有关钳位二极管参数的任何详细信息?
    同样,您能否提供 TVS 二极管的详细信息? 我无法可靠地读取器件型号
    -您是否在 VOUT 或 IOUT 处于活动状态时执行测试?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的公爵

    将 DAC7760置于电流模式、输出19mA、开路。
    此时、输出和 GND 短接和断开数次会立即损坏 DAC、在我们的实际使用中、长时间使用时、很可能会发生 Iout 短连接器、从而导致类似的损坏。
    芯片本身是否具有此类损坏特性?或者我们是否有设计缺陷?是否有任何方法可以防止此类损坏? 如何设置正确的输出限制电阻?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的公爵

       1、在我们的测试过程中电流输出/IOUT 处于活动状态。 当 ANALOG_OUT_0 (下图)对 GND 短路(行为错误、但无法在客户提交的应用中避免)时、DAC 会损坏。

    附齐纳二极管(DZ9和 DZ10)和 TVS 二极管(Dt5)的数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DU、

    您是否可以测量开路到短路事件期间 IOUT 引脚上的瞬态行为?

    当电流输出短接至 GND 时、在给定电路板和系统级寄生效应的情况下、输出的小信号稳定时间响应可能会出现下冲。 根据寄生效应的幅度、这可能会使电流输出级输出级中的 ESD 单元发生正向偏置并导致损坏。 确定这种情况的最佳方法是示波器捕获。

    为了纠正这一问题、我们建议增大 R57的阻抗、修改外部二极管或向 AVSS 添加一个较小的余量电源以适应下冲瞬态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡文

     

    我们通过 R57、CH1和 CH2的电压差测量瞬态 IOUT、如下图所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DU、

    感谢您分享这些图像。 图2似乎确实显示了内部 ESD 单元可能发生正向偏置的情况、因为存在超过15V AVDD 电源电压的小瞬态峰值、但很难说。 在这两种情况下、DAC 是否都损坏?

    AVDD 和 AVSS 线路上是否还有 TVS 二极管? 我能否看到示波器捕获这些线路在瞬态期间的表现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DU、

    实际上、有一位同事在过去的一些问题上慢跑了我的记忆、这与我之前看到过的情况有一些相似之处。 请参阅下图、了解我们最终建议的最终电路、以防止在前一种情况下造成损坏。

    虚线框突出显示的组件是此特定开路到短路测试的推荐组件。 VSENSE+上的缓冲放大器仅适用于共享 VOUT 和 IOUT 配置。 其余元件是针对 IEC61000-4瞬变(如 ESD、EFT 和浪涌)的建议。